FAQ = Frequently Asked Questions
Hinweise:
Q:
Ich finde bei TNCremoNT 2.1 keine Sprachauswahl mehr. Bei TNCremoNT 2.0 kommte ich unter
Extras/Konfiguration in einem eigenen Dialog-Register die Dialogsprache umschalten.
A:
Beim ersten Release (Generierung 241) von TNCremoNT 2.1 standen die Übersetzungen der Online-Hilfe noch nicht zur Verfügung.
Ab der Build Version 243 ist es wieder möglich, die Dialogsprachen umzuschalten. Dazu gibt es jetzt den neuen Menüpunkt
"Extras/Dialogsprache". Sie können sich die aktuelle Version von der FileBase laden und
direkt über Ihre bestehende Software installieren.
Q:
Seit ich TNCremoNT 2.1 auf meinem PC installiert habe, kann ich nur noch über die Ethernet Schnittstelle
übertragen. Wenn ich seriell übertragen will beendet sich das Programm beim Verbindungsaufbau mit einem Laufzeitfehler.
A:
Die Generierung (Build) 241 hat ein Problem in der Zusammenarbeit mit Windows 95 und Windows 98.
Ab der Build Version 243 ist dieses Problem behoben. Sie können sich die aktuelle Version von der FileBase laden und
direkt über Ihre bestehende Software installieren.
Q:
Ich habe über 2 serielle Schnittstellen jeweils eine Steuerung an meinen
PC angeschlossen. Wenn ich den TNCserver zweimal starte, und in der Konfiguration
unterschiedliche Werte auswähle, wird beim nächsten Start von TNCserver immer die
Konfiguration vorgelegt, die beim Schließen der letzten TNCserver Instanz aktiv
war.
A:
Um mit mehreren Verbindungen zu arbeiten , richten Sie für jede
Konfiguration eine eigene Programmverknüpfung auf dem Desktop ein.
Tragen Sie Aufrufparameter für diese Verknüpfung ein:
Beispiele für Aufrufparameter:
-P<x> Schnittstelle (<x>: 1...9)
-B<xxxx> Baudrate (<xxxx>: 1200...115200)
-C<prot> Protokoll (<prot>: FE, ME_SND, ME_RCV, EXT_SND, EXT_RCV, LSV2)
-N<control> Steuerung (<control>: "POSITIP", "CNC PILOT", "MANUAL
PLUS", "MILL PLUS", "ND XXX", "TNC 122", "TNC
124", "TNC 131", "TNC 135", "TNC 145", "TNC
150", "TNC 151", "TNC 155", "TNC 223","TNC
232", "TNC 234", "TNC 2500B", "TNC 246", "TNC
306", "TNC 355", "TNC 360", "CONTOUR", "TNC
370", "TNC 310", "TNC 410", "TNC 400", "TNC
406", "TNC 407", "TNC 415", "TNC 416", "TNC
425", "TNC 426", "TNC 430")
Beispiel für Ziel:
"C:\Programme\HEIDENHAIN\TNCremoNT 2.0\TNCserver.exe" -P2 -B19200 -CFE "-NTNC 415"
Hinweis: Programmpfad und Parameter, die Leerzeichen enthalten müssen in Anführungszeichen gesetzt werden
Q:
Für den Datenaustausch mit der Manual Plus, Mill Plus, CNC Pilot und
anderen Steuerungen, bei denen die Datenein/ausgabe an der Steuerung aktiviert wird, ist
die TNCserver-Funktion von TNCremoNT zuständig. Sie starten den TNCserver über den
Menüpunkt Extras/TNCserver aus TNCremoNT oder direkt über den Programmaufruf, der bei
der Installation über das Startmenü (Start/Programme/HEIDENHAIN Anwendungen/TNCserver
2.0) zu erreichen ist.
Anschließend wählen Sie den Ordner aus, der ihre Programmdateien
enthält. Mit dem Schalter "Konfiguration" gelangen Sie in den
Konfigurationsdialog, in dem Sie die entsprechende Steuerung auswählen. Je nach
Steuerungstyp stehen Ihnen verschiedene Protokolle zur Verfügung. Für die Manual Plus
wählen Sie Senden Data I/O bzw. Empfangen Data I/O. Nach Auswahl der Schnittstelle und
der Übertragungsrate ist die Konfiguration abgeschlossen und Sie können mit OK den
Konfigurationsdialog verlassen.
Da der Dateiname im Data I/O Protokoll nicht explizit ermittelt wird, müssen Sie im
TNCServer durch Klick auf den Datei Button die Datei auswählen, die Sie versenden wollen,
bzw. in die die empfangenen Daten abgelegt werden.
Stellen Sie auf der Steuerung für Device 1 die Maschinenparameter nach
folgender Liste ein:
900 1 1:RS232
901 38400 Baudrate
903 1 Stopbits
904 0 Anzahl der Nullzeichen
905 1 1: Datencode ISO(7 Bit Even Parity)
906 1 Automatische Codeerkennung
907 0 Flusskontrolle: 0: RTS/CTS 1: RTS/CTS +
XON/XOFF
908 1 DTR Kontrolle (Mill Plus)
909 1 DTR Kontrolle (Manual Plus)
Wechseln Sie in die Datenübertragungsbetriebsart und wählen Sie die
Dateigruppe, in die Sie die Daten übertragen wollen, bzw. die sie auslesen wollen.
Wählen Sie Device 1 (bzw. 2 oder 3 wenn Sie in den Maschinenparametern ein anderes Gerät
für den TNCserver konfiguriert haben).
Betätigen Sie den Softkey "Ausgeben" an der Steuerung
Betätigen Sie den Softkey "Einlesen" an der Steuerung
Betätigen Sie den Button "Start" in der TNCserver Anwendung
Auf dem TNCserver muß "Warte auf Anforderung" im Zustand-Feld der Statusanzeige stehen. Steht dort stattdessen "Keine Verbindung" haben Sie vermutlich keine korrekte Kabelverbindung (Sie benötigen ein gekreuztes sogenanntes Null Modem-Kabel).
Q:
Wenn ich mit TNCremoNT 2.0 meine Maschinendaten vollständig zurück auf
die Steuerung restauriere, wird nach dem Übertragen der .SYS Dateien und der
Maschinenparameterdatei ein Reset ausgelöst. Nun habe ich festgestellt, daß nach dem
Reset keine einzige Datei mehr übertragen werden kann. Stattdessen erscheint für jede
Datei eine Fehlermeldung.
A:
Bei einer seriellen Verbindung ohne die automatische
Baudratenerkennung-Option wird nach dem Reset die Verbindung nicht vollständig mit allen
benötigten Zugriffsrechten und Einstellungen wiederaufgebaut. Dies ist ein Fehler der
voraussichtlich ab Build 224 behoben sein wird. Wenn Sie die automatische
Baudratenerkennung einschalten, werden Sie den Restore wie gewünscht durchführen
können.
Q:
Ich möchte daß TNCremoNT sofort mit einem bestimmten PC Verzeichnis
startet. Auch soll nach dem Verbindungsaufbau sofort ein bestimmtes Verzeichnis sichtbar
sein. Wie gehe ich dabei vor?
A:
Sie können für TNCremoNT Programmverknüpfungen erstellen und in den
Eigenschaften der Verknüpfung eine Aufrufzeile angeben (siehe Handbuch). Dabei ist es in
der Version 2.0 möglich mit dem Kommandozeilenschalter -W<Arbeitsverzeichnis> ein
Startverzeichnis für den PC und mit -R<TNC Arbeitsverzeichnis> ein Verzeichnis für
die Steuerung vorzugeben.
Q:
Ich möchte statt dem angebotenen Notepad meinen UltraEdit Texteditor
verwenden. Wie gehe ich dabei vor?
A:
Ab der Version 2.0 ist eine solche Möglichkeit integriert. Um sie nutzen
zu können müssen Sie allerdings die Registry verändern. Starten Sie RegEdit. Suchen Sie
den Schlüssel \HKEY_CURRENT_USER\Software\HEIDENHAIN\TNCremoNT
. Dort erstellen Sie eine neue Zeichenfolge mit dem Namen TextEditor
. Der Inhalt der Zeichenfolge ist Ihr Editoraufruf. Also z.B. "C:\Programme\Ultraedt\Uedit32.exe".
Q:
Ich kann die Palettenverwaltung mit den Palettendateien meiner Maschine
nicht starten. Woran liegt das?
A:
Wenn die Palettendatei schreibgeschützt ist (P in erster Zeile) kann die
Einleseroutine nicht die Datei lesen. Daher: Schreibschutzattribut vor der Übertragung
auf den PC entfernen oder wenn die Datei schon auf dem PC ist mit Texteditor das 'P' am
Ende der ersten Zeile entfernen (einschließlich der Leerzeichen).
Q:
Ich finde die Backup- und Screendump Funktion nicht. Woran liegt das?
A:
Die Version 1.1 von TNCremoNT enthielt noch nicht alle Funktionen von TNCremo für DOS.
Ab der Version 2.0 sind auch diese Funktionen verfügbar. Sie können die
aktuelle Version 2.1 kostenlos aus dem Internet laden. Gehen Sie hierzu in den
Servicebereich von www.heidenhain.de.